Dave Doherty, Presidente di DigiKey

Messaggio del presidente

Quale importante datore di lavoro nel nord-ovest del Minnesota, DigiKey è da sempre consapevole del potenziale impatto che la sostenibilità esercita sulle nostre risorse condivise e conseguentemente della responsabilità di essere un buon esempio per il rispetto dell'ambiente. Via via che DigiKey continua a crescere, il nostro impegno è di ridurre al minimo l'impatto delle nostre attività sull'ambiente, pur continuando a fornire il miglior servizio clienti nel settore.


Dave Doherty

Presidente, DigiKey

Impegni del team per migliorare il nostro mondo

Bonifica del fiume locale

Dal 2017, i dipendenti di DigiKey si sono rimboccati le maniche per ripulire quasi 3 km di sponde lungo il Thief River.

Raccolta rifiuti in autostrada

I dipendenti DigiKey di sei diversi reparti aiutano a raccogliere i rifiuti lungo 20 km di autostrade statali nel Minnesota.

Orti comunitari

Avviati nel 2020, gli orti comunitari DigiKey offrono ai dipendenti l'opportunità di coltivare fiori e ortaggi per sé e per donarli ad altri.

Gli sforzi di DigiKey per la sostenibilità

Imballaggio postale piatto

Una busta piatta in mano a una persona che indossa una camicia viola che sta per posizionarla su un nastro trasportatore

L'utilizzo di imballaggi postali piatti riduce gli sprechi e ottimizza l'efficienza delle spedizioni. Le dimensioni compatte riducono l'impiego di materiali e il consumo di carburante, con conseguente riduzione dell'impronta di carbonio per un impatto ambientale positivo.

Illuminazione a LED

Vista di un soffitto con file di luci LED bianche

Il passaggio all'illuminazione a LED nelle nostre strutture e nel parcheggio ha ridotto notevolmente il consumo energetico, abbattendo le emissioni di carbonio e diminuendo gli sprechi grazie alla maggiore durata dei LED.

Riduzione al minimo dell'impatto delle spedizioni

Una varietà di confezioni etichettate DigiKey su un nastro trasportatore

I prodotti idonei per la spedizione diretta, compresi quelli inclusi nei programmi Marketplace o Consegna diretta dal fornitore, consentono la consegna direttamente dal fornitore al cliente. Questo scenario vantaggioso per tutti fa sì che i prodotti arrivino al cliente più rapidamente, consolida gli imballaggi e riduce le spese di trasporto.

Consolidamento delle spedizioni (MSC)

Un'operatrice in maglietta viola DigiKey avvolge un pallet carico di scatole in un involucro di plastica trasparente

Il consolidamento delle spedizioni (MSC) consente ai clienti con volumi di ordini elevati di consolidare gli ordini in un'unica spedizione. I clienti che originariamente ricevevano decine di spedizioni giornaliere sono lieti di ricevere tutti i prodotti ordinati su DigiKey in un'unica spedizione. Unendo più spedizioni in un unico pacco si riduce l'utilizzo di materiali di imballaggio e le emissioni dovute al trasporto.

Sforzi di riciclaggio

Un involucro blu per il riciclaggio del cartone appeso agli scaffali di un magazzino

Il programma di riciclaggio di DigiKey si concentra sulla riduzione dei materiali destinati alle discariche. Il programma di riciclaggio tradizionale si concentra sul riciclaggio di plastica, cartone, lattine di alluminio, batterie e carta. DigiKey ricicla anche alcuni prodotti, come attrezzature per ufficio e pluriball, per l'uso personale dei dipendenti.

Riduzione dell'uso delle stampanti

Un addetto in giacca rossa e nera lavora a una postazione PC

La riduzione del numero di stampanti nelle strutture DigiKey ha ridotto al minimo il consumo di carta e inchiostro e ha incoraggiato l'azienda a eliminare la carta ove possibile.

Imballaggi sostenibili

Addetto al confezionamento con carta Geami

Implementato nel 2008 da DigiKey, il riempitivo Geami è un metodo di imballaggio innovativo e sostenibile che fornisce una soluzione biodegradabile per imballare e spedire i componenti. Geami elimina la necessità di usare pluriball o granuli di polistirolo in eccesso.

Tetto a efficienza termica

Un grande tetto commerciale verniciato di bianco per riflettere la luce solare

Il nostro centro di distribuzione è dotato di un tetto bianco e riflettente a basso consumo energetico, che riduce i costi di raffreddamento e l'assorbimento di calore, con conseguente riduzione dell'impronta di carbonio e vantaggi per l'ambiente.

Dichiarazioni e standard di sostenibilità

Prodotti sostenibili dai fornitori DigiKey

Partner di sostenibilità in primo piano

L'impatto sulla sostenibilità di Schneider

Il programma SSI di Schneider comprende iniziative che affrontano il clima, le risorse, la fiducia, l'uguaglianza, le comunità locali e iniziative che migliorano la prossima generazione di custodi dell'ambiente. Per raggiungere i propri obiettivi, Schneider si sta impegnando per raggiungere un'attività a zero emissioni di carbonio entro il 2025 e, in ultima analisi, emissioni nette di CO2 pari a zero lungo l'intera catena del valore.

Per saperne di più

Insieme per un domani migliore

Hai un suggerimento o una storia? Ci piacerebbe saperlo!

Ci interessa sapere cosa stai facendo con i prodotti DigiKey per promuovere un futuro più sostenibile e più ecocompatibile. DigiKey ricerca sinergie con i propri dipendenti, clienti, comunità e altri per garantire un futuro migliore alle prossime generazioni.

Condividi il tuo progetto